This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25763Q1EVM:有关开发电路板运行和 GUI 配置的问题。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25763Q1EVM, TUSB1064, TPS25763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492960/tps25763q1evm-questions-about-development-board-operation-and-gui-configuration

器件型号:TPS25763Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: TUSB1064TPS25763-Q1

工具/软件:

我购买了 TPS25763Q1EVM 进行测试、但我遇到了一些问题。
我正在进行 USB 数据通信和 DP 交替模式测试、
购买开发板后、如果不执行任何软件配置、USB 数据通信和 DP 交替模式是否无法正常工作?

此外、开发板指出需要5.5V 至18V 的直流电源输入、但在低于12V 的电压下 PD 充电无法正常工作。
这是否也需要通过软件配置来解决?

如果需要进行软件配置、能否提供基本操作的基本配置文件?

我期待您的答复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bongeon:

    主板预装了固件、在12V 时可提供60W 的功率。  输入电压折返阈值将使控制器仅广播36W。  但是、如果763引脚的输入电压大于11.76V、这应该不是问题。

    对于 USB 数据、请确保 J18处于打开位置。   我对库存配置进行了快速健全性检查、它工作正常。  您连接到端口的原因是什么?

    EVM 用户指南https://www.ti.com/lit/pdf/slvucs2中提供了硬件的完整详细信息

    有关使用 GUI 进行未来软件配置的详细信息、也可通过用户指南获取。  但是、如果板子是开箱即用的、您不需要做任何事情。   https://www.ti.com/lit/pdf/slvubx5

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我通过连接到 Samsung 笔记本电脑的 USB-C 端口对其进行了测试。 我通过使用 Belkin USB-C 多集线器的 HDMI 端口或将 USB-C 转 HDMI 电缆连接到笔记本电脑的 USB-C 端口、确认外部显示器显示正确。

    目前、当我将 TPS25763Q1EVM 连接到笔记本电脑并供电时、充电功能正常工作。 但是、通过 DP 端口的外部监控器输出和通过 J29连接器进行的 USB 数据通信均无法正常工作。

    对于 USB 数据通信、我通过将 USB 集线器连接到 J29连接器来进行测试。 J18连接器处于打开位置。 我没有更改出厂时连接器的默认状态。

    谢谢你。
    Bongeon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bongeon:

    我还在研究这个问题、但今天还没有机会进行测试。  重点在于、您知道不涉及763Q1EVM 时笔记本电脑和显示器能够正常工作。  但是、当您在介绍 EVM 时、数据和视频都不起作用。

    快速尝试一下-您是否确定 Type-C 电缆功能齐全?  也就是说、您是否知道电缆中存在所有 TX/RX 对?

    如果您有一个 PD 分析仪(如 TotalPhase 中的此分析仪)、您是否能够记录 CC 流量并共享日志?
    https://www.totalphase.com/usb-power-delivery-analyzer-end-of-life/

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我很抱歉迟来的答复。 我去度假,所以我进行测试晚于计划.
    根据您的建议、我重新检查了 C 转 C 电缆、并确认显示输出正常工作。 谢谢你。

    但是、我遇到了无法同时进行显示输出和数据通信的问题。
    测量 J2、J20和 J22时、我获得以下读数(使用万用表、H 状态测量值在3.5V 左右):(CTL1:h、CTL0:l、FLIP:h 或 L)。
    根据 TUSB1064、此状态被识别为4通道 DP。 如何使 TUSB1064在单端口 USB 3.1 + 2通道 DP 状态下运行?

    谢谢、
    Bongeon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bongeon:

    一个澄清事项。  无论 TUSB1064设置如何、您都应该仍然能够获取 USB2.0数据。  D+/D-信号不会进行多路复用。  我知道 我正在调试的 EVM (板级/系统级、而非芯片)上的 USB3.x 故障。  如果您只需要 USB2.0数据、则可以在 J29处使用标准 USB A-B 电缆。  

    USB3/DP 通道根据 TPS25763-Q1和接收端 PD 控制器之间的 PD 协商进行配置。  763接受 PD 协商并将其转换为 CTL0、CTL1和 FLIP GPIO 状态。  如果要强制覆盖这些设置、可以在 J22上移除 CTL0跳线、并在灌电流连接之前手动将接头的中心引脚短接至 LDO3V3 (逻辑高电平)或 GND (逻辑低电平)来实现。  但是、这不一定会导致成功、因为 PD 受电器件对手动覆盖多路复用器设置视而不见。

    您是否能够通过分析仪(如上面链接的分析仪)捕获 PD 流量?  这将阐明763-Q1和 PD 受电方器件进行协商的情况。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们目前没有 PD 分析仪、因此无法捕获 PD 流量。 我们已经购买了 CY4500 PD 分析仪、目前正在等待交付。

    同时、我们还进行了几个实验、下面是当前状态:

    首先、我们通过将 Samsung 笔记本电脑的 USB-C 端口连接到 J30进行测试。 充电和 DP 输出都正常工作。 我们还通过连接鼠标和 USB 闪存驱动器确认连接到 J29的 USB 集线器正常工作。 尽管我们使用 USB 3.0电缆进行 J29连接、但 USB 闪存驱动器以 USB 2.0速度运行、CTL0保持在低电平状态。 即使使用 USB 2.0电缆、我们也看到了您提到的相同行为。 当我们手动将 J22的中间引脚强制为逻辑高电平时、DP 输出和 USB 集线器都无法正常工作。

    在使用 Samsung 笔记本电脑进行测试后、我们转到原始目标器件-平板电脑(Galaxy Tab Active 4 Pro)-并使用 EVM 进行了测试。 当平板电脑连接到 J30时、LED D1闪烁几次、然后平板电脑反复显示消息"USB connector connected"和"USB connector disconnected"。 之后、连接 DP 连接器成功显示在外部显示器上。 但是、如果在连接期间 D1未闪烁、则通过 DP 连接器连接外部显示器失败。 在这种情况下、重新连接 J30或关闭外部电源、并在重新连接之前等待20–30秒、使外部显示器可以通过 DP 连接器再次工作。

    外部监视器成功连接后、信号电平保持与之前相同(CTL1:h、CTL0:L、FLIP:h 或 L)。 但是、通过 J29进行的 USB 2.0数据通信在此状态下无法正常工作。 连接 USB 集线器或将鼠标直接连接到 J29 (使用 USB 公头 B 转母头 A 连接器)不起作用。

    此外、当 USB 2.0通信在未连接 DP 连接器的情况下工作时、之后连接 DP 电缆无法识别外部显示器。

    您是否可以提出解决这种情况的任何解决方案或想法?
    我们知道、等待 PD 分析仪并运行测试可能有助于解决问题、但我们希望在此期间尝试尽可能多的方法。

    谢谢您、
    Bongeon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bongeon:

    我不确定我是否了解您的所有设置。  我尝试在下面直观呈现它们。

    以上所有内容听起来都是有效的。  笔记本电脑视频输出镜像到显示器、并且经证明集线器可通过鼠标、USB 闪存驱动器工作。  然后、您是否将闪存驱动器移至 J30?  这是我感到困惑的地方。

    听起来闪存驱动器是否连接到 J30时 、以 USB2.0速度工作。  USB 主机是否连接到集线器2.0?  或者集线器是否支持3.0功能?  这可能解释瓶颈。  如果闪存驱动器未移动到 J30,763EVM 对其操作没有影响。

    当我们手动将 J22的中间引脚强制为逻辑高电平时、DP 输出和 USB 集线器都无法正常工作。

    这可能是因为受电方 配置为输出4通道 DP、这是通过 PD 协商的。  这就是我所说的"这不一定会导致成功、因为 PD 受电设备对多路复用器设置已手动覆盖这一事实视而不见。"

    当平板电脑连接到 J30时、LED D1闪烁几次、然后平板电脑反复显示消息"USB connector connected"和"USB connector disconnected"

    如果没有 PD 日志、很难判断这里发生了什么。  要验证的一件简单事情是 EVM 的电源是否能够提供平板电脑充电所需的电源。  即输入电源欠压是否会导致端口复位?

    我最想知道的项目是在以下配置中发生的情况:

     

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉之前没有清楚地解释我的实验。

    我进行了如图所示的实验。 我将笔记本电脑或平板电脑连接到 J30、并将 USB 集线器连接到 J29。 在所有测试中、我在 J30和主机器件之间使用了兼容 USB 3.2的电缆。 我相信标有红色的部件是集线器的主机侧—我认为这是正确的吗?

    将集线器直接连接到笔记本电脑、然后将闪存驱动器插入集线器时、它会按预期以 USB 3.0速度运行。 但是、如果将763EVM 插入它们之间(如原始图所示)、则闪存驱动器仅以 USB 2.0速度运行。 我使用 J29和集线器之间的 USB 2.0和 USB 3.0电缆对此进行了测试、但速度仍保持在 USB 2.0。 此外、CTL0保持在低电平状态。

    使用平板电脑时、如果 DP 显示器输出正常、则 USB 集线器将无法正常工作。 相反、当 USB 集线器工作时、DP 监视器不会输出任何内容。

    关于 D1闪烁问题:我正在使用额定电流为5A 的外部电源为 EVM 供电、因此我认为电源不足不是原因。 我想、一旦 PD 分析器到达、我们就能够确定确切的问题、并可以检查日志。

    P.S. 如果我的假设正确、请告诉我、图中以红色标记的器件充当 USB 主机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bongeon:

    J29仅为 UFP、因此它使用 B 类连接器而不是 A 类 763EVM 不支持 J30为 UFP、J29为 DFP 的数据路径。  预计上游主机将连接到 J29。  即车辆的 SOC。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我知道763EVM 的设计运行方式如您评论的第一个图表所示。

    在本例中、我正在开发一块新电路板、让笔记本电脑或平板电脑充当 USB 主机、如我之前评论的第一个图所示。 为了支持该设计、我一直使用763EVM 进行测试、目标是使用它作为参考。

    根据 TPS25763-Q1的产品详细信息、"数据角色"列为 DRD (双角色数据)。
    如果我要使用 J30作为 UFP、而 J29作为 EVM 上的 DFP、我需要采取哪些步骤来实现这一点?

    谢谢、
    Bongeon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bongeon:

    说得好。  对于 USB2.0、理论上讲事情应该可以正常工作。  我不确定 USB 多路复用器能否处理相反的数据路径。  我计划在星期三与多路复用器产品线举行会议、一定要澄清这一点。

    此致、
    Eric