请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS24742EVM-667 工具/软件:
大家好:
我正在 优先级多路复用布置中使用 TPS24742EVM-667评估模块。 我已将 短接的 VIN_OV_A 更改为 VIN_OV_B、并将 R9_B 和 R17_B 的值分别更改为10k 和1.3k、以将 OV 阈值设置为11.4V。 R10_A 和 R20_A 的值 分别更改为10k 和1.3k、阈值为 11.4V。 当 主电源和次级电源均设置为12V、且主电源电压缓慢降低时、在11.8V-11.6V 时、两个电源都存在功率共享。 当主电源的电压进一步降低时、VINA 处的初级和初级电压中会出现反向电流电源、这不会进一步降低。 即使主电源断开后、由于来自辅助电源的反向电流、A 器件也会保持开启状态。 您能否说明根本原因是什么、以及我们如何减轻这些问题?
以下方框图显示了辅助电源的 OV 引脚设置:

以下是 A 侧(主电源)的原理图:

以下是 B 侧(辅助电源)的原理图:


*突出显示的零件已更改。