This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:它是否可以将 TUSB320用作 TUSB546 &TUSB564 CC 控制器?

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TUSB320, TPS66120, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495340/tusb546-dci-can-it-use-tusb320-as-tusb546-tusb564-cc-controller

器件型号:TUSB546-DCI
Thread 中讨论的其他器件:TUSB320、TUSB564、 TPS66120TPS25810

工具/软件:

你(们)好

能否将 TUSB320用作 TUSB546和 TUSB564 CC 控制器?

TUSB546的 FLIP 是否应连接到 TUSB320的 ID 引脚(如果可用)?

即使 TUSB546的 HPD 引脚未连接、运行是否没有问题?

我未使用 I2C、我尝试将其设置为硬件。

该使用的目的是通过 CC 控制器(而不是 PD)启用翻转功能。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您无法使用 TUSB320支持两个 USB-C 端口。

    您是否能够展示所提议设计的方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让 PD 控制器根据 CC 连接检查 FLIP。
    VBUS 不使用 PD 控制器的 VOUT、因为它使用单独的 TPS66120。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在我的理解下、您希望创建一个支持 DP 交替模式的 Type-C 连接。  

    在这种情况下、USB-C 电缆的两侧都需要一个 PD 控制器。  

    TPS25810是端口控制器、不支持 DP 交替模式。 消耗量。 我建议将 TPS25721用作 DFP 和 UFP 端口的 PD 控制器。 (https://www.ti.com/product/TPS25751)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishesh

    感谢您的支持。

    那么、如何处理 tusb564的翻转和 HPD 呢?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    如果您使用 I2C 模式或 GPIO 模式、实现会发生变化。

    I2C 模式:

    - FLIP、CTL0和 CTL1都将由 I2C 寄存器处理。

    - HPD 可以连接到用于 USB-C 连接的 HPD 信号。 或拉至高电平以使 TUSB564始终保持活动状态。

    GPIO 模式:

    - PD 控制器/ SoC 将控制 FLIP、CTL1和 CTL0引脚,用于配置多路复用器

    - HPD 可以连接到用于 USB-C 连接的 HPD 信号。 或拉至高电平以使 TUSB564始终保持活动状态。

    在实施中、您需要配置 PD 控制器上的 GPIO 引脚、以便根据 CC 检测和 PD 协商情况、将控制信号(FLIP、CTL1、CTL0)发送到 TUSB564。