工具/软件:
如果 VBias 未连接到 VSupply、该怎么办。
是否需要连接偏置和电源电压。
我 遇到了 没有将 VLoad 连接 到 Vbias 的问题。
此外、在正常情况下、当 I power 只有3V 时、电压会升至14V、但当我切断12V 电源并打开3V 电源时、电压会升至8.5V
为什么????

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
如果 VBias 未连接到 VSupply、该怎么办。
是否需要连接偏置和电源电压。
我 遇到了 没有将 VLoad 连接 到 Vbias 的问题。
此外、在正常情况下、当 I power 只有3V 时、电压会升至14V、但当我切断12V 电源并打开3V 电源时、电压会升至8.5V
为什么????

我有2个电源、一个是主电池、电压为12V、另一个是辅助电池3V。
当我们切断(断开) 12V 电压时、辅助蓄电池应将电压升至12V。
另外、我们还有一个开关 IC、它有一个来自控制器的使能信号。
当断开12V 时、我们会在显示此使能辅助电池后从控制器打开此使能、在这种情况下、升压 IC 应将电压升压到12。
但在这种情况下、它会升压至8V、为什么???
但在另一种情况下、如果我同时连接使能电池和辅助电池、而不提供12V 电压、它会提升精确的14V 电压、这是正确的。
尊敬的 Aniket:
感谢您的详细说明。
根据我的理解、连接12V 电池时、转换器的输出也具有来自电池的12V 电压、BIAS 引脚连接到输出端;因此、偏置电压> 2.7V、转换器将电压升至12V。
但当12V 电池断开连接时、转换器的输出为3V-Vdiode < 2.7V、转换器偏置没有足够的电压将电压升至12V。
我建议将 BIAS 引脚直接连接到 VCC 引脚和 Vsupply、在此配置中、该器件可支持2.97V 至16V 的输入
此致、
Hassan
尊敬的 Aniket:
您能附上 FB、SW 吗? 补偿和偏置示波器图信号?
此外、我建议使用 QuickStart 计算器检查您的设计。
https://www.ti.com/tool/download/SNVC224
此致、
Hassan