This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156QDSSRQ1

Guru**** 2518100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490885/lm5156-lm5156qdssrq1

器件型号:LM5156

工具/软件:

如果 VBias 未连接到 VSupply、该怎么办。

是否需要连接偏置和电源电压。

我 遇到了 没有将 VLoad 连接 到 Vbias 的问题。

此外、在正常情况下、当 I power 只有3V 时、电压会升至14V、但当我切断12V 电源并打开3V 电源时、电压会升至8.5V  

为什么????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:

    感谢使用 E2E 论坛。

    此器件具有一个来自 BIAS 引脚的内部宽输入 VCC 稳压器。 如果 VCC 未由外部电源供电、它应连接到转换器的输入或输出。  

    建议将 BIAS 引脚连接到转换器的输出端 、以使器件能够在3V 输入下工作。

    "那你打算怎么办?"

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有2个电源、一个是主电池、电压为12V、另一个是辅助电池3V。

    当我们切断(断开) 12V 电压时、辅助蓄电池应将电压升至12V。

    另外、我们还有一个开关 IC、它有一个来自控制器的使能信号。

    当断开12V 时、我们会在显示此使能辅助电池后从控制器打开此使能、在这种情况下、升压 IC 应将电压升压到12。

    但在这种情况下、它会升压至8V、为什么???

    但在另一种情况下、如果我同时连接使能电池和辅助电池、而不提供12V 电压、它会提升精确的14V 电压、这是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:

    感谢您的详细说明。  

    根据我的理解、连接12V 电池时、转换器的输出也具有来自电池的12V 电压、BIAS 引脚连接到输出端;因此、偏置电压> 2.7V、转换器将电压升至12V。  

    但当12V 电池断开连接时、转换器的输出为3V-Vdiode < 2.7V、转换器偏置没有足够的电压将电压升至12V。  

    我建议将 BIAS 引脚直接连接到 VCC 引脚和 Vsupply、在此配置中、该器件可支持2.97V 至16V 的输入

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hasan,

    我 可以在不连接 VBias 和 VCC 的情况下将3V 转换为12V。

    问题是最初连接12V 电压时、断开12V 电压后、该电压最多仅会升至8V。  

    时序或运行顺序是否存在任何问题。

    提前感谢您。

    Aniket Rajput

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:

    我对您的器件操作有疑问。  

    连接12V 电池时、您的转换器输出是什么?  

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接12V 时、输出电压确切为14V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:

    您能 解释一下标记电路的用途吗?  

    您能连接 FB、SW 吗? 补偿和偏置信号?

     

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个由控制器驱动的 MOSFET、用于在反馈电阻环路中再并联一个10k Ω 电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:

    这样做将降低 FB 信号并导致输出电压升高。

    此致、

    Hassan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道这很好。

    我们保持该状态开路(未使用)。

    查询是在主电池出现故障时将电压提升至14

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:

    您能附上 FB、SW 吗? 补偿和偏置示波器图信号?

    此外、我建议使用 QuickStart 计算器检查您的设计。

    https://www.ti.com/tool/download/SNVC224

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.黄色是您的12V Vsupply。

    2. 绿色表示  使能 3V 至3V 辅助电池。

    3. 粉色是 VBoost。

    当12V 切断时、ENABLE 会开启升压、并且电压从3V 升压到10.8V 直流

    为什么它不上升到14.5伏 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:  

    您是否使用快速入门计算器检查了您的设计?

    如果是、请向我发送您的快速入门计算器。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有  

    让我检查并分享结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:

    我将等待您的结果。

    此致、

    Hassan