This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:在 Fusion Digital Power Designer 中配置电源轨2启动行为

Guru**** 2537180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497384/ucd90160a-configuring-rail-2-startup-behavior-in-fusion-digital-power-designer

器件型号:UCD90160A

工具/软件:

您好、
我正在使用 UCD90160ARGCR 作为电源序列发生器、并使用对其进行配置 Fusion Digital Power Designer 。 我已经创建了 10个电源轨 电压和时序控制。 但是、配置的启动行为时需要帮助 电源轨2 以满足以下要求:

  1. 电源轨2应从3.3V 开始 (即、当系统上电时、它不应从0V 开始)。

  2. 之后 电源轨1通电 电源轨2需要下拉至0V 并保持在0V、直到 电源轨3-10已通电

  3. 之后 滑轨3-10完全通电 、我需要介绍 40ms 延迟 解决方案 将电源轨2恢复为3.3V

我尝试使用来实现此目的 时序依赖项和 GPIO 控制 但面临的挑战包括:

  • "启动时启用" Fusion Digital Power Designer 中不提供电源轨2选项。

  • 我不确定在电源轨1开启后将电源轨2拉至0V 并在延迟后恢复的最佳方法。

您能否提出使用 Fusion Digital Power Designer 配置此行为的理想方法?

感谢您的支持!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您希望电源轨2是最后一个开启的电源轨、则必须将 RAIL2设置为依赖于其余电源轨的开启状态。 以便在其余电源轨开启之前它不会打开。

    请参阅此快速指南。

    e2e.ti.com/.../1212.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应

    如何将初始电压(启动条件)设置为3.3V 至电源轨2或任何电源轨?

     (我们的条件之一是3.3V、应设置为初始电压、然后在40ms 后下拉、在200ms 延迟后上拉回3.3V)

    2.在 GUI 中、我们能够设置0V 至3.3V 的电压、如何设置3.3V 至0V 的电压?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不理解你的问题。

    但您是否阅读过前一篇文章中分享的快速指南?

    此致

    颐和