This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:与 TPS62903的效率比较

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903, TPSM82903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496558/tpsm82903-efficiency-comparison-with-the-tps62903

部件号:TPSM82903
主题中讨论的其他器件:TPS62903

工具/软件:

尊敬的支持团队:

转换效率低于 TPS62903的转换效率。

TPS62903:84%

TPSM82903:77%

内置电感器后、为什么效率会降低?


条件:
VIN = 12V
VOUT = 1.2V
IOUT = 3A
MODE =自动 PFM PWM/PWM
L = 1μH
FSW = 2.5MHz

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    这是因为电感器的 DCR 不同。  此外、电感器的变化也不同。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、
    感谢您的答复。

    您能否透露 TPSM82903上安装的电感器的 DCR?

    TPSM82903电感器的 DCR 计算如下。
    计算是否正确?

    TPS62903电感器为 XGL4020-102 (8.2mΩ)时的电感器损耗
    8.2mΩ× 3A^2 = 74mW

    TPS62903损耗(包括电感器)
    (1.2V× 3A)÷0.84 -(1.2V× 3A)= 686mW

    TPSM82903损耗
    (1.2V× 3A)÷0.77 -(1.2V× 3A)= 1075mW

    TPSM82903和 TPS62903之间的损耗差(包括电感器)
    1075mW - 686mW = 389mW

    TPSM82903的电感器损耗
    389mW + 74mW = 463mW

    TPSM82903电感器的 DCR
    463mW÷3A^2 = 51.4mΩ

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    DCR 表示为"大约为40mΩ。"


    这是否意味着、如果我将低于40mΩ 的电感器与 TPS62903一起使用、则 TPS62903将更加高效?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    是的、您是对的。

    谢谢、

    Colin