This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840-Q1:LM70840-Q1 -设计计算

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880, LM70840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495382/lm70840-q1-lm70840-q1---design-calculations

器件型号:LM70840-Q1
主题中讨论的其他器件:LM70840、LM70880

工具/软件:

我需要设计一个规格如下的降压转换器:

输入电压范围:17V 至63V。

输出电压:12V。

负载电流:1.5A 最大1.2A (典型值)

最高环境温度:85°C

输出电容器:电解+陶瓷。

电感器:屏蔽式。

请提供经计算的外设元件值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:  

    请使用快速入门计算器帮助您进行设计。

    https://www.ti.com/tool/download/LM70XX0-CALC

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    是否有任何更新?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    LM70840和 LM70880 IC 之间的区别是什么?

    计算降额时、热指标是相同的。 环境温度为85°C。那么、如何才能说会有更高的电流流动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    我认为 FET 的大小与型号的额定电流成比例。  

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...此外,如果我使用数据表公式计算外围组件值,我会得到不同的 Webench 设计值。 如何在设计注释中证明这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:  

    您能举个例子吗? 计算 BOM 值的最快方法是使用快速入门计算器。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    如果没有其他问题、请点击"已解决"关闭该主题。 谢谢您、

    Ben