This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118MHX/NOPB

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497248/lm5118-lm5118mhx-nopb

器件型号:LM5118

工具/软件:

尊敬的 Yash:

 

这与 MPN - LM5118MHX/NOPB 相关。 我有一些疑问、请找到以下列表

 

  1. 请参阅下图、在突出显示区域中、我在 测量二极管两端的电压时看到100MHz 振铃、因此为了缓解这种振铃、您可以确认缓冲器应放置在二极管或二极管两端、相对于接地端(如下图所示)。 请帮助我了解这种振铃的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    我们的工程师目前不在办公室。 请期待星期三的答复。 谢谢你。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    出现振铃的原因是通过 PCB 上的电感和二极管产生的寄生(主要是反转器恢复电荷)产生的寄生。

    最好在开关节点(HS)和 GND 之间放置缓冲器-这将避免将缓冲器电流注入电流检测电阻器。

    此致、

     Stefan