This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:有关 LM5155的电感值的问题。

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481266/lm5155-question-about-inductor-value-for-lm5155

器件型号:LM5155

工具/软件:

大家好:

我的一位客户正在考虑将 LM5155用于其新产品。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
他们使用 SNVC224—LM5155/56升压控制器快速入门计算器计算出了电感值。
它们使用的参数如下。
VIN (最小值/典型值/最大值)=3.0/3.4/3.7V、VOUT = 12V、(max)= 3A、FSW = 460kHz、
估计效率=90%、纹波电流=20%

那么、电感值的计算器结果为1.364uH。

此外、他们还使用以下文档中的公式5计算了电感器值。

SLVA372D:  升压转换器功率级的基本计算
https://www.ti.com/lit/an/slva372d/slva372d.pdf

公式5的结果约为2.5uH。

他们认为计算器 SNVC224电感器值结果太小
 SLVA372D 结果基于他们的经验是合理的。

以下是他们的问题。
1.哪一个结果更适合使用?
2.为什么 SNVC224计算器的电感值结果与 SLVA372D 的结果不同?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    电感器选择相关的问题

    1.使用应用手册中的公式5计算得出的值正确无误。 由功率级计算器计算出的值也是2.5uH;因此、您可以使用2.5uH。  

    2.如果占空比大于33%,快速入门计算器使用不同的策略来计算电感值。

    推荐的电感器为2.5uH。

    此致、

    Hassan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    感谢您的答复。

    我能否 再问几个问题、如下所示?

    问题1:
    我知道  LM5155/56升压控制器快速入门计算器使用了不同的 策略
    大于33%时、可打开多路复用器。
    您能大致告诉我该策略吗?

    问题2:
    为什么计算器使用 不同的 策略?

    问题3
     如果 值班时间大于33%、您是否建议我们使用计算器?   

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您对该主题的关注。

    很抱歉我对 QuickStart 计算器的误解。  

    如前所述、有两种策略可用于选择电感器。

    战略1. 规定峰值电感器电流纹波比出现在最小 Vin 处(通常由功率级设计人员使用或  SLVA372D 文档)。

    战略2. 表明、在 CCM 运行模式下、最大纹波比通常出现在33%占空比下。 当最大输入电压下的占空比大于33%时、最大纹波比出现在 Vin、max 处 当最小输入电压下的占空比小于33%时、最大纹波比出现在 Vin、min 处

    因此、最大纹波比并不总是处于最小 Vin、它会随占空比的变化而变化、这在策略2中得到了考虑。  电感值对控制环路的铜损耗和 RHPZ 频率很重要。 如需更好地了解策略2、请查看应用手册(第3页至第 5页)。

    https://www.ti.com/lit/an/snva991/snva991.pdf

    在您的情况下、占空比始终大于33%;因此、策略2将更适合电感器的选择(建议 使用 QuickStart 计算器推荐的电感器值)。  

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    非常感谢您的支持。

    我可以向您询问有关此主题中 LM5155的其他问题吗?
    如果我要在新主题上提问、请告诉我。

    客户正在使用 SNVC224计算器设计 LM5155电源电路。
    他们还参考了 SNVA824文档以了解该设计。

    此时、他们有以下问题。
    请你给我答复。

    Q
    他们想要添加 Rfil 和 Cfilt、因为 SNVA824中描述了以下句子。
    "对于所有设计、建议为电流检测信号添加低通滤波器。"

    当 RSL 远小于 Rfilt 时、例如 RSL=0 Ω、
    Rfilt 是否不影响建议的最小 Isat 值?

    它们为 RSL 选择了0 Ω、因为器件数据表在表10-2中显示 RSL = 0 Ω。

    没有地方在 SNVC224上输入 Rfilt、但他们担心这可能会产生影响。
    请你给我答复。


    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您再次联系我们。

    选择 RSL = 0不会影响电流限值。 如果占空比不是很大、那么可以使用 RSL = 0。   

    可以在 CS 引脚上添加一个小型外部 RC 滤波器(RF、CF)、以克服电流检测信号的较大前沿尖峰。 选择10 Ω 到200 Ω 范围内的 Rf 值和100 pF 到2nF 范围内的 CF 值。 由于此 RC 滤波器的影响、当导通时间小于2 × RF×CF 时、峰值电流限制无效。 要在关断期间使 CF 完全放电、RC 时间常数应满足以下不等式。

    3 * RF * CF <(1-D)/ Fsw

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    感谢您的回复、很抱歉、I7m 延迟回复。

    我可以再问您一个问题吗?

    Q
    客户使用条件如下。
    Vin = 2.6V~3.6V、Vo = 12V、Io = 5A。
    因此最小 Vin 处的交易占空比为78%。

    这个78%不是很大的占空比吗?
    在这个78%的占空比下、RSL 是否可以设置为0 Ω?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您再次联系我们。

    如果占空比大于50%、建议使用 slop 补偿。  

    在本例中、需要使用斜率补偿。 查看第19页和第20页以了解斜率补偿计算。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5155.pdf?ts = 1743756862706&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5155

    此致、

    Hassan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    非常感谢您的答复。

    我可以再问您一个问题吗?

    Q
    LM5155数据表的第10-2-1设计要求中所示的采样电路的占空比大于50%。
    但第25页表10中的 RSL 为0欧姆。 为什么采样电路处的 RSL 为0欧姆?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您有关斜率补偿的查询。

    对于数据表中的参考设计、由于负载电流较大、内部斜率补偿已足够。

    但是、如果负载电流较低、则需要外部斜率补偿。  

    您可以查看快速入门计算器、了解如何根据不同负载电流选择斜率补偿电阻器。

    https://www.ti.com/tool/download/SNVC224

    此致、

    Hassan