This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92642-Q1:用于1A/10us 脉冲的 LED 驱动器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491787/tps92642-q1-led-driver-for-1a-10us-pulses

器件型号:TPS92642-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS922052TPS92515

工具/软件:

您好:

我正在寻找一款适用于脉冲操作的电流控制型 LED 驱动器、其规格如下

  • PWM 调光:10kHz 至50kHz、占空比从100%(始终开启)限制为20%。 在任何情况下、最小脉冲持续时间均为10us。 典型的运行模式为:[常开模式]或[20us 打开+ 40us 关闭]。
  • 上升和下降时间< 2us
  • 边沿到边缘延迟(PWM 控制到 LED 电流)< 2 μ s 至3 μ s
  • 峰值电流为0.2A 至1.0A、由外部电阻设置
  • 1个 LED 串联、总 Vf (正向电压)为5V 至20V、具体取决于 LED 类型和数量(同一个驱动器需要支持多种配置)
  • 电源电压24V
  • 驱动器可用的 PCB 面积、包括所有必要元件:15x22mm

我们正在考虑两种解决方案

  1. 低侧线性 LED 驱动器。 直流/直流降压转换器用于将输入电压降低至接近 Vf、但由于 LED 容差、需要高达3V 的余量。 驱动器在1A 时必须耗散高达3W 的功率及其压降。 我们在 TI 产品系列中找不到合适的器件。 有什么问题吗?
  2. 器件。 比线性效率更高、但脉冲会产生不必要的纹波、并且可能难以满足时序要求。
    我们发现了三个候选项:
    - TPS92642 :封装有点大,但 LED 的阴极接地,有助于电路板布局布线
    - TPS922052:VSON 封装很小、但需要外部二极管、LED 的阳极未接地
    - TPS92515:可能需要太大的 PCB 面积

为了更好地满足时序规格并实现低 LED 电流纹波、您建议使用哪种方法?

您是否有其他需要建议的部件?

如果需要、可以随时询问更多详细信息。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    这些都是非常严格的要求。 光学传感器的应用是否具有特性?

    我不确定您是否能够使用高线性度的汽车 LED 驱动器实现10kHz 至50kHz 的 PWM 调光。 TPS92642是一种闭环电流模式控制、因此带宽受到限制。

    TPS92515受控关断时间、响应速度更快、但您可能需要分流 FET 调光而不是 PWM 调光、以获得更好的速度和线性度。

    TPS922052属于显示照明组。 我会将此帖子移至显示照明论坛来对此器件进行评论。 它们可能有一个更出色的解决方案、因为这似乎不是汽车应用。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zach:

    非常感谢您的答复。  

    我要指出的是、尽管 PWM 频率很高、但调光比有限。

    • 要求最苛刻的场景是50kHz、即10us 开启、10us 关闭模式(1:2调光比)。
    • 目标运行条件为16kHz、20us 开启、40us 关闭(1:3 DIM 比率)。

    让我们看看照明论坛是否有所帮助。 也许他们还可以建议使用线性解决方案、该解决方案可能更快。 在这种情况下、可以选择具有外部 FET 的控制器。  

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    请允许我花一些时间检查 EVM 电路板、我将在本周结束前向您提供反馈意见。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我通过电子邮件向您发送了 TPS922052的测试结果。 谢谢!

    BRS

    卢西亚