This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:紧急- CS、CSG 电流限制调整

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484323/lm5176-urgent---cs-csg-current-limit-tweaks

器件型号:LM5176

工具/软件:

你(们)好

我的设计多年来一直运行良好。 最近、我需要允许更高的电流尖峰(usec 范围)通过、即不会导致过流事件。 我们快速将 Cs 和 CSG 之间的6m Ω 电阻器更改为3m Ω、这是市面上一款替代器件。 使用12V 和12V 输出时、我不确定它是否已经稳定、仿真结果会显示巨大的纹波。 我是否需要更改一些其他组件以进行补偿? 也许是克塞夫?

这是一个下线的情况!

webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    更改检测电阻时、还应检查并调整斜率补偿

    请参阅: SNVSAI1数据表|德州仪器 TI.com

    此外、检查补偿效果最好、因为功率级具有更高的输出电流、这会影响环路稳定性。

    此外、还需要检查电感器的饱和电流。 当电流较高时、电感器会达到饱和状态、这会导致输出电压不稳定、甚至功率级损坏。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我们增大了输出电容、从而降低了 ESR。 这降低了输出纹波和电感器电流的安全系数。 我们没有改变任何其他东西、这似乎效果很好。 这对您有意义吗?

    仅供参考-我发现、一旦我们对一个模型运行了20或30次仿真、就不再允许我们运行更多。 我已经从头开始重建模型、同样的事情在28次仿真后再次发生。 Webench Power Designer 在这方面是否存在限制? 这使 模拟的事情变得痛苦!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于电流尖峰仅在微秒级范围内、因此可以由输出电容器进行缓冲、这是合理的。

    如果更改输出电容、您应该检查环路稳定性(增益裕度和相位裕度)、并根据需要在 COMP 引脚上进行调整。

    我不知道 Webench 有任何限制。 最好与 Webench 团队联系。

    我可以将此主题转发给 webench 团队进行检查、但如果您在此处有问题后续处理、则需要输入新主题。  

    或者您输入直接分配给 webench 团队的新线程以检查模拟问题。

    如果我要向前走,请告诉我-否则我假设你将为 webench 输入一个新的线程。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    1相关问题-当我们看到~400uS 的16A 尖峰时、会导致为 LM5176供电的上游 PSU 出现问题。 本质上、它具有较低的电流限值。 对于如何将这些内容作为此设计的一部分进行"滤除"、您是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、您需要对输入施加电流限制。

    根据电流尖峰的长度和高度、增加输入电容可能会有所帮助、但也可能会很大。

    另一种选择是使用输入侧的平均电流限制来限制流入功率级的电流、但这可能需要重新设计。

    在这种情况下、您还需要接受在触发电流限值的情况下输出电压将下降。

    此致、

     Stefan