This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929120-Q1:原理图审阅

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496757/tps929120-q1-schematic-review

器件型号:TPS929120-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

希望大家都好。

我的客户是 Xingyu。

目前、他们希望使用此器件进行平台设计、因此希望拥有可在不同工程中使用的标准原理图设计。

据我所知、投入和产出的条件是不确定的、不能进行全面的审查。 您能否回顾可以执行的零部件、 并帮助我指出需要确定的零部件?  我告知客户需要确定。  

e2e.ti.com/.../TPS929120.pdfe2e.ti.com/.../TPS929240.pdf

BR、

链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于负责的工程师在假期、响应将被延迟。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接、  

    预计电源上的电容器和 VLDO 上会有4.7uF 的电容器。  

    地址电阻建议为0欧姆;  

    RX/TX 电阻器可能 需要或不需要、具体取决于 CAN 收发器的型号。 通常、RX 和 TX 的上拉电阻值必须约为10 kΩ。