This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:IBB 配置中的焊盘连接

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497229/lmzm23600-pad-connection-in-ibb-configuration

器件型号:LMZM23600

工具/软件:

您好:

在 IBB 配置中使用组件时、焊盘应该连接到 GND 或 VOUT 吗?

我之所以问这个问题、是因为我们过去遇到过反相元件问题、其中的焊盘必须连接到负电压。

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:  

    此端子在内部连接到 IC 上的 GND 引脚、因此它将连接到 IBB 设置中的负电压

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    这是我的想法,但只是想确保.

    谢谢您、

    Cl é ment