This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ 完全复位问题

Guru**** 2554980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497386/bq76952-bq-full-reset-issue

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们将 BQ7695202 IC 与主机控制器一起使用、并且我们不使用 OTP。

我们在以下顺序上面临问题。

第1步: BMS 功能正常。

第2步: BMS 停止提供检测电压和温度的测量值。

第3步: 我们针对完全复位(两次)发送命令0x0012。

步骤4. 影响  

  • 第一次- 100mS。
  • 第2次- 200ms。
  • 第3次- 300ms。
  • 第4次- 400ms                

第5步: BQ initialize 输入 config。 消耗量

第6步: EXIT_COMMAND

      恢复正常功能、但 BQ 参数不会初始化示例多功能参数、因为这些参数中我们测量的温度(TS1、TS2、HDQ、CFETOFF、DFETOFF)不提供温度。

      这意味着 BQ7695202不会在此序列中初始化。

      请提出我们可能犯的错误。

注意:我们是在研究 BQ7695202数据表、TRM 和软件开发指南之后开发的。

 

谢谢  

Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您的联系。

    我 认为、 400ms 的延迟对于器件复位来说足够了。  

    您是否按照以下顺序检查器件是否进入了 CFG_UPDATE 模式?

    或者、您是否拥有操作的事务日志?

    BRS

    KIAN