Other Parts Discussed in Thread: EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件:EV2400
工具/软件:
尊敬的团队:
我尝试了将 MCU 与 AFE (BQ7695202)通信。 AFE 未通信。 我觉得 AFE 进入了睡眠/深度睡眠/关断模式。 您能帮我解决这个问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Sunil、
AFE 可以在睡眠和深度睡眠模式期间与 MCU 通信。 您可以检查 REG18电压以查看器件是否处于关断模式。 另外、请按照以下常见问题解答检查您的设备是否处于 TS2软关 断模式--软关断状态是什么?
如果 REG18具有稳定的1.8V 电压时也无法与 AFE 通信、则需要从 I2C 端进行调试:
BRS
KIAN