This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:D+ D-和 PMID 的建议未使用引脚端接

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497944/bq25629-recommended-unused-pin-termination-for-d-d--and-pmid

器件型号:BQ25629
主题中讨论的其他器件:BQ25628

工具/软件:

您好的团队、

我无法验证有关未使用引脚的信息。 您能 检查一下吗?

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、  

    请在下面查看我的评论。  

    对于 PMID、此引脚需要在 IC 附近放置一个10uF 和0.1uF 电容器。 数据表的典型应用图中显示了这种情况。 由于 PMID 引脚是离降压转换器输入端最近的节点、因此这些电容器很关键并是必需的。  

    如果未使用、D+和 D-引脚可以保持悬空。 请注意、如果这些引脚保持悬空、插入适配器时的输入检测结果始终是将未知适配器的输入电流限制设置为500mA。 如果需要、可通过与充电器的 I2C 通信覆盖该限制。 或者、如果客户希望自动设置更高的电流限值、可以将 D+和 D-引脚短接在一起。 这将导致输入电流限制设置为1.5A。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您的快速回答。 有道理。

    此处的用例有一个外部 MCU、它可以从外部调整电流限值以正常工作。 此外、由于不需要 D+D-、目前还在考虑 BQ25628。

    另一个问题。 由于未使用 PMID、因此也未使用 PMID_GD。 观察此引脚的描述、似乎可以将其保留为悬空。 你怎么看?

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、  

    另一个问题。 由于未使用 PMID、因此也未使用 PMID_GD。 观察此引脚的描述、似乎可以将其保留为悬空。 您认为什么?

    是的、PMID_GD 引脚可以在不使用时保持悬空。  

    此致、

    Garrett