请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 工具/软件:
尊敬的团队:
客户将此器件与 RJ45配合使用、DRAIN1与4578的 RJ45连接、他想知道是否可以连接 RJ45的所有8根导线以改善电源(漏极引脚源极电流)。 你有这样的经验吗? 提前感谢。

BRS、
Francis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
客户将此器件与 RJ45配合使用、DRAIN1与4578的 RJ45连接、他想知道是否可以连接 RJ45的所有8根导线以改善电源(漏极引脚源极电流)。 你有这样的经验吗? 提前感谢。

BRS、
Francis