This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952是否支持 ISO 26262标准?

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498485/bq76952-does-the-bq76952-support-the-iso-26262-standard

器件型号:BQ76952

工具/软件:

您好:

我计划在我们的设计中使用 BQ76952 IC、并想知道它是否支持 ISO 26262标准。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    认证和标准 网站可以帮助显示我们的产品通过的所有认证、以及哪些产品具有哪些认证。 之前的论坛帖子(即 继续进行 UL2271认证的文档)还有助于说明如何根据需要获取 BQ76952的功能安全文档。

    此致、
    Alexis