This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:LMR51450不稳定

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497801/lmr51450-lmr51450-unstable

器件型号:LMR51450

工具/软件:

大家好、我使用 LMR51450作为适用于4节锂离子电池(12.8V-16.8V)的12V 降压转换器。 我遵循了数据表中提到的原理图和建议元件值、但当输入电源电压处于15-16.8V 范围内时、降压转换器的输出确实不稳定且嘈杂、并在11V 范围内。 在12V 时、我消耗的电流约为3A。

我想申请审核我的原理图和布局。 谢谢!

e2e.ti.com/.../6281.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于该应用、电感较低。 对于12V 输出、数据表建议使用8.2uH。

    此外、您的输出电容器和特定的器件型号的额定电压是多少? 可能是输出电容器在12V 偏置下具有降额。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据这个表、建议的电感不是6.8uH 吗?

    使用的输出电容就是 这些。 它们的额定电压为50V、因此它应该没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、正确。 我误读原理图为4A。 电感器对于这种5A 设计来说是合适的。

    对于电容器、请参阅制造商网站 https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=GRM21BR61H106KE43%23上的电容与直流偏置关系曲线

    根据制造商网站上的信息、这些 50V 电容器在12V 偏置下会降额73%、这意味着您的输出电容很低。 该低电容可能会导致不稳定。 此外、根据您的环境温度、电容器可能会进一步降低额定值。

    请尝试以下操作:

    1. 增加2个或3个电容器、以在降额后提高有效电容  
    2. 使用 X7R 电容器、这通常具有比 X5R 电容器更软的降额曲线。

    使用这些选项中的其中一个或两个替换电容器、然后重新测试。

    完成新测试后、请提供 Vin、VSW、Vout 和 VCC 的示波器图像。

    此致、

    Ridge