This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:nINT/STAT 与 MCU 连接。

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497993/bq25638-nint-stat-connected-with-mcu

器件型号:BQ25638

工具/软件:

您好的团队、

您能否告知应该将哪些 nINT/STAT 引脚连接到 MCU? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    /INT 和 STAT 是数字信号。

    当发生故障或状态改变时、INT 输出会立即通知主机。

    STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shuvam、

    另一个快速问题:可以取消参考设计中 BAT 和 BATP 之间的100 Ω 电阻器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    否、这是重要的电阻、用于准确感测电池电压。 不建议将 BATP 引脚保持断开状态。