This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:Vout (1.1V)和放大器;SOT23封装和放大器;负载电流1A -客户的要求

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P, TLV759P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498677/tlv757p-vout-1-1v-sot23-package-load-current-1a---requirement-from-the-customer

器件型号:TLV757P
主题中讨论的其他器件: TLV759P

工具/软件:

您好的团队、

我注意到、TI 在 TLV757P 中没有1.1V 输出的固定选项。 根据客户要求、我们的 LDO 是否满足以下要求:

1:Vout 可设置为1.1V

2:SOT23封装类型

3:负载电流:1A 及以上

Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Damon、  

    感谢您的联系!
    我们没有具有1A 输出和可调输出电压的 SOT-23。  

    如果客户可接受更小的2mmx2mm WSON 封装、我们可以提供 TLV759P。  

    https://www.ti.com/product/TLV759P

    如有任何问题、请告诉我。  

    此致、

    Anubha