This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116 (空载或 DCM 时)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498911/lm5116-lm5116-at-no-load-or-dcm

器件型号:LM5116

工具/软件:

由于 LM5116基于电流模式控制、因此 LM5116在空载或极轻负载下会有什么行为?
产生所需的输出电压是稳定的、还是 CAN 不稳定?
是否有 FPWM 功能可以强制其以固定占空比运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    LM5116跳过脉冲、以便在空载或极轻负载条件下调节输出。 该器件可在空载时生成所需的输出。  

    是的、器件提供 FPWM 模式。  

    - EL