This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:TPSM64406RCH、铅镀层镍钯金(NiPdAu

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496990/tpsm64406-tpsm64406rch-tickness-of-the-lead-finish-nipdau

器件型号:TPSM64406

工具/软件:

您好:

对于制造工艺调整、是否能够获得 器件 TPSM64404RCHR 的引线镀层 NiPdAu 的柔度?

此致、

Arnaud MONTEZIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amaud:

    我要求提供信息。 我一收到就会回来给你。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahil、

    您认为您可以找到回答我的请求的信息吗?

    此致、  

    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arnaud:

    我刚刚向负责的团队发送了这一信息、希望能尽快收到他们的反馈

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NiPdAu 引线镀层厚度如下:

    NI 20-80微米(0.50-2.00微米)+ Pd 0.4-6.0微米(0.010-0.150微米)+ Au-Flash 0.12-1.20微米(0.003-0.030微米)

    此致、

    Rahil