This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644A2-Q1:建议的 Fsw

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498896/lmq644a2-q1-recommended-fsw

器件型号:LMQ644A2-Q1

工具/软件:

您好团队:

是否有整个开关频率范围内的热性能数据或结温?

此外、客户希望选择合适的 Fsw 以更大限度地降低功率耗散。

输入电压:16V

输出电压:12V、四相

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    较低的开关频率通常会导致较低的功率耗散、从而降低结温。  

    遗憾的是、我们没有有关 SW 频率的热数据、但您可以使用我们的 webench 工具对此进行估算- webench.ti.com/.../

    此致、

    Rahil