主题中讨论的其他器件: UCC27712
工具/软件:
CC 您好:
我们在其中一个 BMS 应用中使用 UCC27712-Q1。 将该器件用作电荷泵。
当电荷泵开始工作且主 BDU MOSFET 导通(使用另一个 UCC27712)时、电荷泵频率在主12V 电源中显示为纹波。
我们 已经增加和降低了电荷泵 MOSFET 的栅极电阻、并增加了 HS 引脚电阻 、但此变化会使 UCC27712升温。
我们必须在几天内发布电路板、但由于这个问题、我们无法发布用于 PCB 打印的版本。 请支持、以便 我们可以 tirly 发送 PCB 进行打印。
驱动程序以50kHz 的频率运行。 给定死区时间、但器件本身可以管理死区时间。
谢谢。此致
Subhash Dhyani