This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25858-Q1:电感器最小 DCR 查询-也适用于 BQ25858B-Q1和 BQ25758A

Guru**** 2535530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498820/bq25858-q1-inductor-min-dcr-inquiry---also-for-bq25858b-q1-and-bq25758a

器件型号:BQ25858-Q1

工具/软件:

在降压/升压设计中考虑使用这些 IC、这也是表7-1面临的挑战。 MODE 引脚电阻配置选项。

注释1显示为指示最小 DCR、无论它是降压/升压还是仅降压。

您能否确认、如果我要在降压/升压模式下运行、10uH 电感器的最小 DCR 必须为7.9m Ω、或者这是否仅在仅降压模式下适用?

我为电路选择的理想电感器是~2.6m Ω DCR、如果可能、我想在降压/升压模式下运行该电感器。

我在其他类似的电池充电 IC 上看不到这种限制、因此作出澄清会有所帮助。

谢谢!
-Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    对于仅降压和降压/升压模式、7.9m Ω 是10uH 电感器的最小 DCR。 为降压/升压 R-DCR 给出的公式是计算仅降压值的公式。

    • L / DCR = 1260us
    • DCR = L/1260us
    • DCR = 10uH/1260us = 7.9m Ω

    很遗憾、您选择的电感器将不在该器件可接受的 DCR 范围内。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您确认我的理解是正确的。
    TI 是否提供任何其他不具有此限制、同时仍允许 I2C 设置输出电压和电流以进行 CCCV 充电的电池充电器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    我们的充电器可能没有此限制、但我不确定、因此我必须仔细检查。 通常、我们的转换器补偿环路在芯片内部设计、需要一定范围的 DCR 才能确保正常运行。

    如果您希望我寻找其他器件、我需要详细了解您的设计。

    • 您的输入电压和电流要求是什么?
    • 您的输出 电压和电流是多少?
    • BQ25858是否有您在不同芯片中需要的任何特性?

    此致、

    Michael