This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:使用不同批次的 IC 时输出错误电压

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498503/lm4040-output-wrong-voltage-when-using-ics-from-different-batches

部件号:LM4040

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 LM4040D30IDBZR 作为 Vref 转 ADC。  

问题是 LM4040D30IDBZR 应输出3V、但问题是 IC 将输出3.4V。  

如果客户 批量使用 Y22、问题将会消失。 当他们使用 Y25时、将出现问题。

使用 Y22时、还有另一种现象、即引脚3 (SOT23-3)将具有1V 至 GND、并会出现问题。 使用 Y25时、有0V 至 GND。

大家可以看到、客户使用的是150 Ω R176、我认为它是否有点小。

对于负载、客户使用1k Ω 上拉电阻器。  

问题1: 这是 PCN 问题。 Y22和 Y25之间有何变化。

问题2:将 R176从150欧姆更改为1k Ω 是否有帮助?

问题3 引脚3如何与内部电路连接。 为什么需要1V 接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们将通过电子邮件联系以解决此问题。

    谢谢、

    杰克逊