This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751EVM:Altium 设计文件

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25751EVM, BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487155/bq25751evm-altium-design-files

器件型号:BQ25751EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25751

工具/软件:

你好!

我目前正在设计一个集成了 BQ25751的设计、想知道如何正确进行布局。 我可以提供 BQ25751EVM 的 Altium 设计文件吗?  

提前感谢很多!

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:

    我通过电子邮件发送。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你克里斯蒂安,我收到了文件! 我会将该主题标记为已解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、我也对 BQ25751EVM 的这些 Altium 文件感兴趣。  我正在计划一个使用其中七个的设计、并希望得到正确的解决方案。

    如果您能提供帮助、请告诉我、谢谢!

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我发送了文件。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常漂亮的6L 设计、看起来很有用。  感谢您的快速答复。