主题: LM5163中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好
我正在使用 lm5163H-Q1来构建降压转换器、现在我的客户让我们执行最坏情况分析、是否有工具可以快速进行分析?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好
我正在使用 lm5163H-Q1来构建降压转换器、现在我的客户让我们执行最坏情况分析、是否有工具可以快速进行分析?
谢谢
您好、David、
这意味着您的计算器已经包含了错误? 计算器中包含多大的误差? 10%?
我们来看一个"输入电容器"标称值20uF 的示例、该值的电容随温度、频率...而变化 那么我们将得到一个18 - 22uF 的电容范围。
目前、如果我们想获得 WCA 的"输入电压纹波"、那么我们是否需要放置18uF 和22uF 来获得偏差、或者我们只输入20uF、那么我们就会得到已经考虑10%容差的纹波电压?
谢谢
David
无 Li、
您必须自行降低 COUT 电容器的额定值。 在确定纹波电压的大小时、会留有余量、这样如果由于 RR、Cr 和 CAC 变化而降低纹波、该器件仍可工作。 但是、用户需要输入降额的 COUT。
对于输入纹波电压、如果您尝试在输入电压接近输出电压的条件下工作、这只是一个因素。 同样、在最坏的情况下、我会将输入电容降低50%、用户需要这样做。
希望这有道理。
David。