This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163H-Q1:WCCA

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163H-Q1, LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497596/lm5163h-q1-wcca

器件型号:LM5163H-Q1
主题: LM5163中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好

我正在使用 lm5163H-Q1来构建降压转换器、现在我的客户让我们执行最坏情况分析、是否有工具可以快速进行分析?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liz、

    针对什么、效率进行最坏情况分析?  温度升高?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    实际上、主要涉及电压/电流、例如输入滤波器纹波电流/电压、输出纹波电流/电压等

    我期望 "Quickstart Calculator"只能用于在正常模式下进行分析、而不能进行最坏情况分析。

    对于 Webech 来说,我不知道 WCCA 是否可靠

    对于 LM5163 pspice、是否可用于模拟 WCCA?

    Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    PSpice 未考虑 WCA。

    无需计算 WCA、计算器中的建议包含误差裕度。  

    例如、我们建议使用~20mV 左右的纹波电压、因此我们的纹波可以在远小于此值的电压下工作。

    请遵循 计算器电子表格中提供的指导。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    这意味着您的计算器已经包含了错误? 计算器中包含多大的误差? 10%?

    我们来看一个"输入电容器"标称值20uF 的示例、该值的电容随温度、频率...而变化 那么我们将得到一个18 - 22uF 的电容范围。

    目前、如果我们想获得 WCA 的"输入电压纹波"、那么我们是否需要放置18uF 和22uF 来获得偏差、或者我们只输入20uF、那么我们就会得到已经考虑10%容差的纹波电压?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无 Li、

    您必须自行降低 COUT 电容器的额定值。  在确定纹波电压的大小时、会留有余量、这样如果由于 RR、Cr 和 CAC 变化而降低纹波、该器件仍可工作。  但是、用户需要输入降额的 COUT。

    对于输入纹波电压、如果您尝试在输入电压接近输出电压的条件下工作、这只是一个因素。  同样、在最坏的情况下、我会将输入电容降低50%、用户需要这样做。

    希望这有道理。

    David。