This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:引脚接地时意外的 ASC_EN_SEC 高电平

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497466/ucc5880-q1-unexpected-asc_en_sec-high-while-pin-is-grounded

器件型号:UCC5880-Q1

工具/软件:

您好:

是否有关于为什么即使相应引脚短接至 GND2、ASC_EN_SEC 状态位也为高电平的说明?

由于 ASC_LEV_SEL =低电平(启用 AI2)、输出保持低电平。

当 ASC_LEV_SEL 配置为高电平(用于测试)时、输出变为高电平。

FAULT1、FAULT2中未标记故障(包括修整和 BIST)

谢谢、

Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yassine:

    感谢您的联系。

    基于此、ASC_EN_SEC 引脚看起来始终为 HI。
    您能否通过直接探测该引脚来确认 ASC_EN_SEC 引脚为 HI 或 Lo?

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    感谢您的迅速回复。

    引脚已探测、始终为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yassine:

    您能否提供 INP PWM 并查看? 因为如果 ASC_EN_SEC 因某种原因卡在 HI、并确保 AI2/ASC_SEC 为 LO、即使您提供 PWM 输入、您也会看到 OUTx 始终处于 LO 状态。

    您能执行 ABA 交换并让我也知道吗?  

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    请查看以下高/低侧输出 PWM 的屏幕截图(蓝色= LS、橙色= HS)

    当 ASC_LEV_SEL=LO 时

    ASC_LEV_SEL=HI



    我将尝试替换用于请求的 ABA 测试的芯片、但这需要一段时间。

    此致、

    Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yassine:

    感谢您提供的波形和详细信息。 等待 ABA 交换结果。

    是否仅在低侧提供输入 PWM?

    高侧驱动器如何提供任何 PWM?

    您是更改低侧驱动器还是高侧驱动器的 ASC_LVL_SEL 位?  

    请提供其他测试详细信息、我们可以从中进行测试。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    我将向高侧和低侧(异相)施加 PWM 信号。 随附的屏幕截图仅显示输出信号  

    对两个栅极驱动器应用了相同的 GD 配置(ASC_LVL_SEL)

    此致、

    Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yassine:

    将等待 ABA 交换信息。 波形和信息清楚地表明 HS 器件的 ASC_EN_SEC 由于某种原因(可能的板载短路或引脚短路)为高电平。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    更换有故障的芯片。

    恢复到"有故障"芯片(ASC_LVL_SEL=Hi)

    谢谢、
    Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yassine:

    非常感谢执行 ABA 交换并发送结果。 这清楚地表明故障 IC 的 ASC_EN_SEC 以某种方式短接至 HI。 您能否测量故障 IC 上的 ASC_EN_SEC 引脚和 AI2引脚波形并发送?

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    尊敬的 Pratik:

    请在以下查找上电期间请求的曲线。
    AI2: 橙色
    ASC_SEC_EN:蓝色



    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yassine:

    在下图中、新的 IC 是否也设置为 ASC_LVL_SEL 为 HI? 仅高侧(橙色) IC 是否已更改或两者都已更改?

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yassine:

    您能否检查引脚上是否存在过应力或损坏的情况?

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、
    是的、在此测试期间 ASC_LVL_SEL 设置为高电平。 并且只有高侧 IC 发生了变化。

    谢谢、
    Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 谢谢 Yassine,我已经通过电子邮件联系你,以提供最好的支持,并将关闭这个主题.

    此致、

    Pratik A.