This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:DRV_SUP REGN 连接问题

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498612/bq25756-drv_sup-regn-connection-question

器件型号:BQ25756

工具/软件:

您好的团队、

我们的应用是:28V 输入电压、20V 输出电压、140W PD3.1。

在该应用案例中、是否适合将 DRV_SUP 和 REGN 连接在一起? 或者、我们建议将外部电源与 DRV_SUP 连接在一起?

如果要回答这个问题还需要什么东西、请告诉我。

BR、

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我需要更多信息。

    1. 4个开关 MOSFET 的总栅极电荷是多少?
    2. 您的开关频率是多少?

    数据表在第8.3.3.2节:

    通过 REGN LDO 驱动栅极的功率耗散为:pregn =(VAC−VREGN)×QG (TOT) 1、2、3、4 ×fSW、其中 QG (TOT) 1、2、3、4是所有开关 FET 的总栅极电荷之和、fSW 是编程的开关频率。

    此致、

    Michael