This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:-此器件能否与使能引脚上的 PWM 信号一同使用、以控制输出 LED 电流

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903, TPSM82903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496849/tpsm82903--can-this-part-be-used-with-pwm-signaling-on-the-enable-pin-to-control-the-output-led-current

部件号:TPSM82903
主题中讨论的其他器件:TPS62903

工具/软件:

尊敬的团队:

我一直在研究一个 需要2.5A Iout 来驱动 LED 的工程。  

开关工作正常、但我们可以使用该模块进行 PWM 调光吗?

我看到 TPS62903可以帮助进行该 PWM 调光、 TPS62903的功能方框图与 TPSM82903相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当然、它可用于 PWM 调光。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。