This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:15V Vout 的 R1和 R2值

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498621/tps61046-r1-and-r2-values-for-15v-vout

器件型号:TPS61046

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我目前正在评估此器件型号、并仔细查看了数据表。 我参考了数据表中的原理图来获取电阻器值。

我想将电压从3.3V 升至15V、但在数据表中、电阻值(1Mohm)过大。

我 正在考虑是否可以将 R2的值更改为1k Ω 至10K Ω。   如果我为 R2选择1k 至10K 欧姆的电阻值、我能否从您的团队那里确认升压转换器是否正常工作?

你还能解释这个部分在数据表:

为了获得出色精度、R2应小于80 kΩ、以确保流过 R2的电流至少为100
乘以 FB 引脚漏电流。 将 R2更改为较低的值可提高抗扰度
噪声注入。 将 R2更改为更高的值可降低静态电流以实现出色性能
可实现更高的效率。

非常感谢

此致

ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:

    如果您不关心 R1和 R2上的功率损耗、可以将该值设置为小于1k。