This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:双电源配置和放大器;针对4S 的电量监测计建议

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496746/bq25792-dual-supply-configuration-fuel-gauge-recommendation-for-4s

器件型号:BQ25792
Thread 中讨论的其他器件:TPS25751BQ25798

工具/软件:

您好、

我正在使用 BQ25792RQMR IC 用于电池充电、以及 TPS25751 PD 控制器。 该特性 双电源输入

  • USB Type-C (VAC1) 、由电池充电器检测和控制。

  • 弹簧针连接(VAC2) 、提供辅助电源。

其中、 只有 Type-C 输入支持快速充电 。 我们使用的是 4s 电池配置 充电电压设置为16.8V 充电电流配置为3A 详细信息。

问题:

  1. VAC2上有限输入的行为:
    更高的开关频率 VAC2 (弹簧针) 、其中 可用的最大输入为5V (2A) 、将会 电池充电器自动调节 充电电压和电流?

    • 启动 输入电压骤降 以尝试保持默认值 16.8V/3A 充电设置?

    • 或中是否有内部机制 BQ25792 可以根据可用的输入功率动态调整充电参数?

  2. VAC2检测的配置调整:

    • 如何修改 充电电流和电压设置 动态处理 检测到 VAC2 来避免潜在的功率骤降?

    • 启动 BQ25792 提供内置配置方法来高效地处理不同的输入源?

此外、您能推荐一款 合适的燃油表 A 的 IC 4s 电池配置

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、akin、

    大约为1时、充电器电压(VREG)不随输入源的变化而变化。  由于5V*2A=10W <<16.8V*3A、充电电流会自动降低以优先考虑 ISYS。  切换时、充电器的 VINDPM 会产生5V 至0.7V 的电压。  之后、VINDPM 功能可防止输入电压降至4.3V 以下。  输入电压会短暂下降、低于 UVLO (转换器关闭)、在从 VAC1转换为 VAC2时强制 V ((SYS)=V (BAT)、因为两个多路复用 FET 对必须短暂关闭以防止反向电流。

    关于2、主机可以随时通过 I2C 写入不同的电流和电压设置。  但是、充电器会处理所有这些问题、因此不需要写入。  

    请注意、不建议将 BQ25792用于使用用户可拆卸电池的应用。  对于这种情况、请更改为引脚2引脚 BQ25798。  为了防止在4节串联电池热插拔时出现过压、如果安装了 shipFET、请在 BATP 上添加电容器;如果不安装 shipFET、请在 BAT 上添加 TVS 二极管。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉、延迟的回复。

    当我们连接5V 2A 输入时、正如您提到的、由于充电参数设置为16.8V @ 3A、因此电压会明显下降。 您能告诉我们如何防止这种压降吗?

    此外、在我们的应用中、电池只能每6个月更换一次、甚至长达一年。 在给定这种使用模式的情况下、BQ25792是否仍然适用、或者我们是否应该考虑按照您之前建议的那样切换到 BQ25798?

    此外、您能否为此用例推荐一个支持4S 电池配置的合适电量监测计 IC?

    期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、akin、

    电压骤降可能是由于从电源到充电器 VBUS 引脚的高电阻连接(电缆、连接器等)造成的。  仅输入5V*2A=10W 时、充电电流将小于10W/16.8V = 595mA。

    由于充电器在没有电池的情况下无法运行、BQ25792可能适用于您的应用。  请注意、如果电池移除后启用充电(CE 引脚和位而不是 TS 故障)(或者如果电池完全放电、导致保护器 FET 打开)、则 BAT 和 SYS 上的 OVP 会导致 SYS 输出关断30ms。  您可以通过将 BAT 引脚电容增加到200uF 来防止这种情况发生。

    我将把此电子邮件转发给电量监测计团队、以获得有关选择电量监测计的帮助。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您确认详细信息。 现在很明显、即使充电器 IC 连接到5V 2A 电源、 无论充电电流和电压设置如何(例如、 16.8V 时为3A )、实际充电电流都将限制为小于595 mA。

    此外、感谢关于 BAT 引脚的澄清—添加一个200 µF 电容器以防止 在没有电池时进入30ms SYS 关断状态、这一点值得注意、非常有用。

    期待团队提供的电量监测计建议。
    此致、
    类似