This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:TPS25961中的电流限制

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498124/tps25961-current-limit-in-tps25961

部件号:TPS25961

工具/软件:

你(们)好

我使用 TPS25961来限制电子电芯的电流

输入电压:5V

输入电流:1.66A

电流限制为:200mA

我们的电路板集成了用于限流的 TPS25961。 在负载消耗650mA 的情况下、我们已将电子保险丝电流限制设置为200mA。 虽然我们预计负载在200mA 处接收到5V 的电压、但电压显著下降、并且电路提供200mA 的恒定电流

这是预期行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prakyath、

    TPS25961是限流器件。 当您施加650mA 负载(5V/.65A =~7.7 Ω)时、器件会将电流限制到200mA。 输出电压将相应地发生变化(Vout = Rload*ILIM = 7.7*0.2 =~1.5V)。

    如果您使用电子负载的 CC 模式、另一种可能性是关闭器件。 CC 模式类似于恒流阱、而电流限制中的器件也是恒流源。 串联的电流拉电流/灌电流都会导致错误的行为。  

    Unknown 说:
    这是预期行为吗?

    是的、在限流期间、Vout 会下降。

    此致、
    Arush