This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:误导性的软启动计算

Guru**** 2389240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495649/lm5158-misleading-soft-start-computation

器件型号:LM5158

工具/软件:

您好:

我们打算使用 LM5158通过20V 至32V 输入电源产生45V 稳压电源。

45V 用于生成更多的次级电源、并为了应对潜在的输入功率损耗、我们有一个680uF 的大电容器(电源输出上的总电容为750uF)。

输入电源达到稳定状态后、升压转换器将启用。

因此、电容器引起的第一个浪涌通过我们在升压转换器之前的电子保险丝的软启动进行管理。

当我们启动升压转换器时、第二次浪涌将由 LM5158软启动进行管理。

您提供的 Excel 文件对计算有一些误导性、实际上无法选择部件在之后启动的模式。

按原样、该文件会建议我实施一个1 125µF 电容器、但我相信是因为它认为我的电压会从0V 升高到45V、对吧?

同时、它应该考虑从20V (最坏情况)升高到45V。

我假设正确吗?

因此、电容器应位于680nF 范围内。

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    在咨询团队后、我会向您提供答案。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    Excel 计算器将计算从20V 到45V 的 SS 时间。 您需要在计算器中选择20V 作为输入。  

    请共享您的 Excel 计算器及所选参数。 谢谢

    此致、

    Hassan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hassan,

    我不知道你、你的意思是、如果我把28V 作为输入电压、软启动计算是从28V 到45V (而不是从0V 到45V)?

    考虑使用二极管、这在某种程度上是合理的。

    附件是我的文件。

    e2e.ti.com/.../P45V-LM5157_2D00_58_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_0_5F00_0.xlsx

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    您选择了非常大的输出电容器750uF。 该电容值导致快速入门计算器会建议您为 SS 使用非常大的电容。

    此外、SS 时间受最小输入电压的影响。 查看第17页。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5158.pdf?ts = 1743758113139&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5158

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    我不确定我们是否完全理解自己。

    1/我告诉您、此电源上有一个大容性负载、因为当电源输入丢失时、我们需要在至少50ms 内将其保持在15V 以上。  该 值至少对应于 LM5158输出端的10 μ F 电容、680 μ F 的电容用作储能器、前面次级电源输入端的其他电容很少。

    2/我把这个值放在文件中是因为你告诉我在另一个线程中,我需要把整个容性负载放在该电源上,以计算补偿。

    3/对于我的第一篇帖子,我的问题是提出一个与以下事实相关的问题:我认为计算文件考虑,对于 CSS 建议,一个将从0V 提高到 Vout 的 Vout。 虽然考虑到我在一段时间后启用升压功能、因此由于输入电源已经稳定、Vout 已经处于该电源值、而不是从0V 升高、这对我来说是不现实的。 但我不能100%确定、因为计算是隐藏的、数据表没有说明如何确定 CSS 的尺寸、以避免由于大电容器而在启动时触发断续模式过载。

    我希望它更清晰、我们最终可以解决我的问题。

    编辑:

    好的、糟糕的是应用手册"如何使用 LM5157x、LM5158x 设计升压转换器"中有这个公式。

    在这里、它使用 Vload、因此如果我错了、请纠正我、但在我们的假设中、电容器已经加载到输入端的初始电压、因此在开始升压时、公式中的 Vload 将是 Vload - Vin?

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    很抱歉、误解。

    应用手册中给出的公式将根据 Cout 计算所需的 Css、但 SS 时间取决于 输入电压。

    计算出所需的 CSS 后、您可以使用 以下公式计算实际的 TSS。

    TSS = CSS/ISS *(1 - Vin/Vload)

    在本例中、Cout 为680uF、Vload =45且 Iload =0.3A 时、建议的 Css 为1.125uF。 而实际的 Tss 为42.5ms、因为 Vin = 28V 且 Vload = 45V。  

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hassan,

    我 不完全同意你的回答。

    为了避免 在元件启动时由负载引起的过冲触发元件温度保护。

    因此、如果负载已经为20V、则过冲将更低/持续时间更长、因此避免触发温度保护所需的时间显然应该更短。

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    我建议你把重点放在我在上一次答复中提到的公式上  

    TSS = CSS/ISS *(1 - Vin/Vload)

    将根据 Cout 计算 Css。 没错。

    但从28V 变为45V 所需的时间取决于输入电压。 压摆率(V/s)由输出电容器基本定义。 0至45V 和28V 至45V 的时间是相同的、但这两种原因的时间会有所不同。

    如果您选择较小的 Css、则压摆率会增加、并且大输出电容更有可能导致电流过冲。  

    我希望它现在能有所帮助。

    此致、

    Hassan