This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22996H-Q1:VBIAS 未通电时、是否可以让 VIN 保持供电状态? (部分关断)

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22996H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497301/tps22996h-q1-can-i-leave-vin-powered-while-vbias-is-unpowered-partial-shutdown

器件型号:TPS22996H-Q1

工具/软件:

在 TPS22996H-Q1上、是否允许使 VIN1和 VIN2永久连接到电源(Lipo 电池、2.8-4.2V)、同时 VBIAS 可临时断电(悬空、通过负载开关禁用)? 在这种情况下、ON1/2将通过下拉电阻器拉低、输出当然应该是关闭的。 我还想像在链接线程中一样并行运行这两个通道。

数据表指出 VINx 应<= VBIAS、但如果情况并非如此、器件会损坏吗? VBIAS=OPEN 时、流入 VINx 的漏电流是多少、VOUTx 是否有漏电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    VBIAS 通常是稳压电源。

    VBIAS 和 ON 序列是什么? 导通电压是否在 VBIAS 电压之后?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、感谢您的答复。

    VBIAS 将在 ON 信号之前施加、即如果没有 VBIAS 电源、ON 将永远不会"高电平"。

    我使用的是 BMS IC、它具有集成负载开关、可在电池深度放电时关闭 MCU、传感器等的主电源。 我的模块具有高电流消耗、可使用 TPS22996H-Q1来打开/关闭、但由于 BMS 的集成负载开关具有过高的导通电阻、因此需要将 TPS22996H-Q1 VIN1/2直接连接到电池。 我想将 TPS22996H-Q1 VBIAS 电源连接到 BMS 负载开关输出、以在可能的情况下降低待机电流消耗。 该产品会长时间处于深度待机状态、并且很少支持大型消费者、因此待机模式下的电流消耗会随着时间的推移而增加。 当 BMS 负载开关断开时、VBIAS 将关闭、但 MCU 也将关闭、因此 ON 信号将关闭、只有 VIN 将连接到电池。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    是的、在所述条件下使用是可以的。

    电荷泵导通 FET 需要 VBIAS。 在关断条件下、器件不需要 VBIAS 即可保持在关断状态。

    谢谢

    Amrit