This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP022405:DCP022405

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP022405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497775/dcp022405-dcp022405

部件号:DCP022405

工具/软件:

我尝试使用"绝缘直流/直流电压 DCP022405"。  但我没有得到5V 输出(实际上是7.787Vdc)。 另外、噪声看起来也很大(56mVpp、量波器上具有20MHz LPF)

有关详细信息、请查看随附的 Excel 文件。 请告诉我如何在极低噪声下获得5V 电压。   

谢谢、此致、

Hironari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用"绝缘直流/直流电压 DCP022405"。  但我没有得到5V 输出(实际上是7.787Vdc)。 另外、噪声看起来也很大(56mVpp、量波器上具有20MHz LPF)

    有关详细信息、请查看随附的 Excel 文件。 请告诉我如何在极低噪声下获得5V 电压。   

    谢谢、此致、

    Hironari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未附加 Excel?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Hironari

    它是"非稳压直流/直流转换器"。 如果您需要"稳压直流/直流转换器"、您会念诵另一个产品。

    例如、非稳压直流/直流转换器与外部 LDO 结合使用、从而获得固定电压条件。

    此致、Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的崔

    非常感谢您指出。 那么、我是否必须更换类似 DCR12405的设计? 有没有办法通过 DCP022405获得5V 电压? 如果是、我感谢你的建议。 (外部 Ido 是什么意思?)

    此致、

    Hironari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785449/dcp021212d-implementing-an-application-circuit

    亲爱的 Hironari

    也许您可以在 e2e 中找到有关使用 LDO 的 DCP02的许多提示。 这很简单!

    或申请 TI 专家 、他帮您!

    此外、当您测试此器件时、还有一个非常重要的设计点。 您必须将电容器和负载电阻器正确连接到输出端。 如果未连接负载电阻器、此器件的输出电压将高于数据规格。 为了对所选器件的性能进行正常评估、请在满足至少50%的电源测试条件的条件下对其进行评估。 DCP01/02产品是一个隔离式转换器电路、稳态条件是输出侧的负载电阻器应消耗输出电流。 这是一种非常重要的情况、但输出功率很小、并且器件可能在强制负载或开路负载条件下执行突发操作、因此、如果您不了解转换器运行、有时可能会误解它。

    此致、

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的崔

    感谢您的及时回复。 我将尝试在 e2e 中阅读过去的邮件。  但我想我的问题是通过 e2e 将设备上的每位专家联系起来的。

    谢谢。

    此致、

    Hironari