请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79600-Q1 工具/软件:
尊敬的专家:
共模滤波电容器的建议电容值是多少? 在数据表中注意到、EVM 选择100pF、 使用220pF 是否仍然可以? 这里有哪些设计技巧?

2.为什么数据表上的 P&N 导线只有一个1k 的电阻器,但在 EVM 中,它被分成2个499R 电阻器加1个10nF 电容器接地(但电容器没有连接)? 像 EVM 那样、如果我仅将以下连接与2个510R 电阻器+ 10nF 电容器连接到 GND、是否可以? 这里的设计技巧是什么?
为什么 EVM 没有默认放置10nF?

Joyce