This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关互连的问题

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497931/bq76952-question-about-interconnection

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的专家:

当我想要插入汇流条时、您能告诉我如何配置寄存器吗?

我阅读了 TRM" 电芯与互连 VC 引脚的使用4.1.2 "以及我们应该配置的以下2个寄存器。

  • Settings:Configuration:Vcell mode
  • Settings:Interconnect Resistances:Cell X Interconnect

还有其他寄存器吗?

我是否可以读取汇流条端子之间的电压?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi:

    无需为汇流条连接设置其他寄存器。

    您可以从中读取电压  0x0071–0x0074 DASTATUS1-4 ()

    BRS

    KIAN