This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:LM25143低功耗模式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5137-Q1, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488643/lm25143-q1-lm25143-low-power-mode

器件型号:LM25143-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM25143、LM5137-Q1、LM5143-Q1

工具/软件:

我们使用 LM25143在 Qualcomm 8255平台上为 QAM8255供电。 在 STR 模式下、应如何设置 LM25143以实现低功耗? 现在、我们将关闭 EN2并仅让 EN1导通、但 STR 电流仍超出标准。 是否有任何其他设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xianfeng

    LM25143具有超低 IQ 模式、可通过连接启用 MODE 至 AGND 电流 10-kΩ 电阻器。

    希望这有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xianfeng:

    这是 MODE 连接至高电平的两相单输出设计吗? 如果是、此配置中没有用于超低 IQ 的实际睡眠模式。 如果这对于两相电路实现至关重要、请查看 LM5137-Q1 80V 控制器是否可行。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 Qualcomm 的参考设计、它设计为输出为3.3V 的单输出交错操作。 MODE 和 FB1连接到 VDDA、FB2连接到 GND
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    在单输出交错运行模式下、EN1 ON、EN2关闭。 25143的功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xianfeng:

    我必须对此进行检查、然后返回给您。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim:
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    如果我们使用独立双路输出工作模式、请将10 kΩ 连接到 AGND、FB1和 FB2连接到 VDDA、VOUT1和 VOUT2输出3.3V。

    如果将两者一起用于 Qualcomm 8255、是否存在潜在风险?
    此致
    Xianfeng  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xianfeng:

    无需10kΩ-只需将 MODE 连接到 GND 即可设置双路输出配置。 然后使用 COMP1提供的缓冲器驱动 COMP2。

    或者、更容易使用 LM5137-Q1控制器(LM5143-Q1的下一代)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您的答复!

    我还有一个问题、在将 LM25143更改为双路独立输出后、EN1必须上拉至12V、 无法使用 MCU GPIO (3V3)进行控制、为什么?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 阈值应~1.5V、因此它应该可在3.3V 逻辑信号下正常工作。

    此致、

    Tim