This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:短路测试期间 MOSFET 损坏

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ76942
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497435/bq76942-mosfet-damage-during-short-circuit-test

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

在使用 BQ76942时、我在短路测试期间遇到了 MOSFET 损坏的问题。 但是、使用 BQ40Z50对同一 MOSFET 执行相同测试时、未发生损坏。

您能帮助检查我的电路原理图是否有任何问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您可以参考该线程进行调试  

    如果您 发现更多线索、请告诉我。  

    关于您的 SCHS 的快速问题:

    1. R24接地连接到什么? 是 PACK-端子吗?
    2. 您能否在 SCHS 中显示 Cs 和 Rs 值?

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Klan:

    1. R24接地连接到什么? 是 PACK-端子吗? =>是、它连接到 PACK- 端子。
    2. 您能否在 SCHS 中显示 Cs 和 Rs 值? => Cs 为0.1uF 且100pF、Rs 为0.002Ω。

    我的原理图上的 CHG 和 DSG MOSFET 是否有任何不正确的地方?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您可以参考 原理图—TIDA-010208 了解 Rs 和 Cs 值。  

    与我们推荐的电路相比、您的原理图非常简单、没有额外的保护电路。 在获得更多线索之前、我不确定哪种过应力会损坏 MOSFET。 您可以尝试修改原理图、看看是否有任何改进。

    BRS

    KIAN