This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128A:闪存擦除时间

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128A, UCD3138, FUSION-PRODUCTION-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495524/ucd3138128a-flash-erase-time

器件型号:UCD3138128A
Thread 中讨论的其他器件: UCD3138FUSION-PRODUCTION-GUI

工具/软件:

团队、

我们发现在客户工厂中对器件进行固件程序时存在一个问题。 该流程图如下所示:

  1. 在客户的测试步骤1中、将固件编程到器件中。  
  2. 检查步骤1 (断电)中的"工作正常"
  3. 在测试步骤2 (接通电源)移至客户
  4. 通过软件擦除闪存
  5. 将固件编程到器件
  6. 我们发现、固件未成功编程到器件中。

一个简短的问题是、步骤4和步骤5之间是否有时序延迟要求? 谢谢!

Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    在步骤4和步骤5之间、您目前有多长时间? 此外、为什么要将 FW 编程到 UCD3138128A 器件上两次(在步骤1和步骤5中)? 我不知道从擦除程序闪存到下载程序闪存之间有任何的时序要求。 我将研究一下我们是否有任何要求。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    我们在 工厂中使用 SDK (Fusion Firmware Download.exe)、因此不需要执行 步骤4和步骤5之间的时间。 由于板级需要下载 DCFW 以确认电路板正常、然后需要将电路板组装到机器中、因此 DCFW 和其他软件将下载到机器中。 所以,有两次下载。 我认为两次下载的区别在于、UCD3138中没有 DCFW 用于第一个下载的 DCFW、UCD3138中有 DCFW 用于第二个下载的 DCFW。 那么、我的问题是在第一次下载和第二次下载 DCFW 之间、SDK 中应该注意什么? 我想第一个 DCFW 需要在下载第二个 DCFW 之前完全擦除、如果没有完全擦除、第二个 DCFW 下载可能不成功、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    如果在下载 DCFW 期间、UCD3138与 USB 接口适配器断开连接、我们是否可以检查任何命令行? 或者  在 下载 DCFW 之前计算机与 USB 接口适配器断开连接、 我们是否可以检查任何命令行? 因为与实验室不同、在工厂中、他们没有要检查的 Fusion 固件 GUI 环境。

    非常感谢!

    BR//

    蔡松林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cai、

    "DCFW"一词是什么意思?  

    由于您无法使用 Fusion Digital Power Studio、我会在生产中使用以下软件

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    " DCFW"是指下载到 UCD3138中的固件、可能我们只是使用不同的名称。

    是的、在 出厂时、 固件下载工具是来自 TI 支持部门的 Fusion Firmware Download.exe。 我们的许多产品都使用该 SDK 来下载固件。  因此、我知道此 SDK 不是问题的原因。  

    当前产品与之前其他产品的不同之处在于、固件需要 下载两次(板级和整个机器级)。

    问题是、UCD3138的两次下载之间有何区别?

    此外、并非所有 UCD3138都可能重现此问题。 目前已经生产了100件、有5件。 然后、多次重复操作后、也可以成功下载固件。

    BR//

    蔡松林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songlin、

    在不了解系统的更多信息的情况下、很难判断两个下载步骤之间的区别。 由于 Fusion Studio SDK 不是问题、因此封测设置中可能存在导致固件闪存故障的硬件问题。 由于问题是随机的(5/100个器件)并且可以通过多次重复该操作来解决、我怀疑可能存在一些松动的硬件连接、导致在步骤4-5中偶尔出现硬件故障。  

    我在下面创建了您客户的封测测试图形、以帮助直观显示流程:

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    感谢您的支持!

    这对您的图形是正确的。 我们 已经在检查是否存在硬件连接问题。

    BR//

    蔡松林