This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO-PARAL-DESG-EVM:TPS72301DBVT

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496797/ldo-paral-desg-evm-tps72301dbvt

部件号:LDO-PARAL-DESG-EVM

工具/软件:

我们使用  TPS72301DBVT 作为-5V 至-3.3V 转换器。 但我们得到的输出纹波超过100mV。  我们根据数据表使用了所有输入、输出电容器。

无法找到原因。  

希望您能解决我的问题、提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Om Sai Ram,

    请发送您的解决方案原理图、其中展示了 LDO 的实现。 由于这涉及输出端的纹波、还请分享 LDO 的供电方式(开关转换器/另一个 LDO)。 请分享输出和输入电容器的类型和额定值。 分享您可能采取的任何示波器截图、其中展示了输出以及 VIN 和 VFB 信号上的纹波。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压非常干净,没有任何纹波效应,即使我们增加电容值,也会有 周期变化,但输出纹波没有变化  (TPS72301DBVT ) 。 我们尝试使用  Tina  仿真进行仿真、但无法获取直接器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何其他方法可以减少纹波。  我们在 TPS72301DBVT 上添加了40uf 以上、但仍然没有改善。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法分辨示波器截图中的峰间纹波是多少。 请分享 TPS72301DBVT 输入和输出上的峰峰值纹波值和纹波频率。

    您一直在增加哪个电容器值?

    您能否在原理图上指明确切的纹波测量位置? 我可以看到您的测试设置图片吗?

    TPS72301在较低频率下具有更高的 PSRR、因此如果使用开关电源为 LDO 供电、则切换至较低的固定频率将减少纹波。