This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53:最大电压是否都是独立的?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498302/tps7a53-are-max-voltages-all-independent

器件型号:TPS7A53

工具/软件:

团队、  

您能否就 TPS7A5301 LDO 阐明以下内容?

EN 引脚的最大 V SPEC 为6.5V

Vin 引脚的最大 V SPEC 为6.5V

Vbias 引脚的最大 V spec 为6.5V

 最大电压是否都是独立的?

 

下面是我在 TI A2D 评估板上看到的几种场景以及我们使用的配置。  这些都让我认为它们是独立的(从 EN 到 Vin 内部没有钳位二极管)还是从 EN 到 Vbias 的?

 

A2D 评估板:

LDO 具有级联使能/p 类商品:

             TPS7A5301 1.1V (Vout)

             VIN =+1.4V

             Vbias = 3.3V

             EN = 0V 至3.3V (EN 上拉至3.3V)

在这种情况下、EN 可能高于 Vin。

 

客户用例:

             TPS7A5301 1.2V (Vout)

             VIN =+1.8V

             Vbias =+5V

             EN = 0V 至+5V

此外、在这种情况下、EN 高于 Vin (但不是 Vbias)。

 

 这些信号(Vin 和 EN)似乎是独立的?

我还认为 Vbias 也可能是独立的吗?

 

非常感谢您的反馈。  

谢谢你

Viktorija.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktorija:

    是的、您是对的。 VIN、EN 和 BIAS 相互独立。 只要满足每个引脚的建议运行限值、就可以单独设置此范围中的任何值。 上述值是可以接受的。

    此致

    Ishaan