主题中讨论的其他器件:EV2400
工具/软件:
您好!
我正在为采用 Nordic SDK 的 NRF52832控制器编写固件。 一般而言、很多工作已经完成、但也出现了一些问题。
我通过控制(读取状态和标志、复位命令、BAT_INSERT 命令等)实施并测试了命令输入。 但出于某种原因、通过控制的密封和解封命令不起作用。 我设法通过存储器访问(update_status |= 0x80)进行密封。 之后、我无法通过控制来解封该器件。 我可以提供什么来更好地描述这种情况? 我应该注意什么?
已检查解封密钥的默认值。 解封命令在两个多字节事务中发送两次(还会检查单个)。
在什么状态下执行训练循环(密封或解封)是否重要?
对于采用30mA 电池且平均电流为20 100μA 的系统、该监测器的性能如何? 我注意到单位是"mA"、没有"μA "。
此致!