This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25763-Q1:支持 USB COMM 的设置未反映在活动 PDO 中

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497655/tps25763-q1-usb-comm-capable-setting-not-reflected-in-active-pdo

器件型号:TPS25763-Q1

工具/软件:

您好:
我目前正在使用开发电路板 TPS25763-Q1 、我使用的是 TPS25763EVM 以及中 TPS257XX-Q1 GUI 。 我对配置有疑问。

在 GUI 中、我进行了配置 USB 端口 A 设计 支持 USB COMM (数据) 在屏幕右侧、我可以确认它已设置为 充电+数据


使用这些设置下载固件并连接 USB 设备后、我检查了中的状态 '设备通信' 详细信息、具体在下 '状态' 发送端决定。

我将 EVM 连接到 A 来测试设置 笔记本电脑 我相信 RDO 是来自笔记本电脑的请求。

但是、我注意到、在中 有源 PDO '支持 USB 通信' 字段标有"X"。

下面的屏幕截图显示了结果。

根据我的理解 PDO 是的协商结果 TPS25763-Q1 RDO 笔记本电脑发出的请求是否正确?

此外、尽管我启用了 支持 USB COMM 在 GUI 设置中、似乎未正确应用该设置。
这可能是出于什么原因吗?

我期待您的答复。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bongeon:

    我也证实了这一点。  我已联系我们的固件团队、了解为什么会出现这种情况。  我不能想象自己有什么理由。

    该位不影响 EVM 上的硬件- D+/D-路径仍应直接通过电路板连接。  此 PDO 位不应使 USB2.0停止连接。

    此致、
    Eric