This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14130-Q1:稳定单输出配置的最小输出电容值

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14130-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498297/ucc14130-q1-minimum-output-capacitance-value-for-stable-single-output-configuration

器件型号:UCC14130-Q1

工具/软件:

我的设计使用单路输出配置中的 UCC14130-Q1器件、从15V 稳压输入生成18V 标称输出(配置如数据表的图12-2所示)。  我的设计在 VIN 引脚上具有20uF 的电容、在 VDD 引脚上具有10.1uF 的电容。  遗憾的是、当器件启用时、电流的变化会导致上游稳压器进入安全关断状态。  由于一些系统级限制、我需要通过更改该电路来解决该问题、并且无法调整上游稳压器。  我能够通过降低该电路中的输出电容来避免关断状态。  在2.0uF 及以下的值下、器件始终启动并按预期运行。   

在查看数据表(电容器选择)的第12.2.2.1节中、表12-2呼吁 Cout 使用大于2.2 μ F 的值来减少输出电压纹波。  除此之外、我没有看到实现稳定性所需的任何最小输出电容。  是否需要绝对最小输出电容来确保器件正常运行、或者是否仅基于允许的纹波量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无最小电容值可实现稳定性、仅用于减少纹波。 但是、如果纹波过大(电容过小)、请检查 FB 引脚上的电压、确保有足够的裕度来避免进入输出 UVLO (<90%的设定电压调节值)。

    Steve